This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:TPS3801K33DCKR

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730210/tps3801-tps3801k33dckr

器件型号:TPS3801
主题中讨论的其他器件:TPS3103

尊敬的先生:(在问题之前继续,因为没有回答)

感谢您的回复。

但是,我可以再次确认:

(1)根据你的答复:

   这意味着什么?

     对于 VDD 引脚或 PFI 引脚、Vref 为 0.551V

   TPS3103K33和 TPS3103E16 的 VDD 引脚具有"内部电阻分压器"、因此基于不同的 SKU。(例如:K33、E16)具有不同的 Vth。(K33 -> Vth 为2.941、E16 Vth 为1.523)

   MR#引脚具有到 VDD 电阻器的内部上拉电阻器。  

   但是、没有  "内部电阻分压器"的 PFI 引脚、因此 PFI 引脚需要添加外部 电阻分压器以满足  Vth =0.551 x (Rtop + Rbottom)/ Rbottom 计算器的要求。

   因此,

             TPS3103K33与  MIC2774N-29:

    不同的 I:  TPS3103K33 Vth = 2.941V   MIC2774N-29 Vth = 2.93V

    不同的 II: TPS3103K33 Vref = 0.551V   MIC2774N-29 Vref = 0.3V  

            TPS3103E16与  MIC2774N-17:

    不同的 I:  TPS3103E16 Vth = 1.523V   MIC2774N-29 Vth = 1.69V

    不同的 II:  TPS3103E16 Vref = 0.551V   MIC2774N-29 Vref = 0.3V  

    不同的 III: TPS3103 复位 内部复位逻辑 计时器 ,使用 PFI 引脚与    MIC2774N 内部复位, 然后使用延迟。

   [正如您之前提到的,建议     通过外部连接 TPS3103的复位引脚 PFO 引脚之间的导线,但行为与 MIC2774N 相同? 如何操作 ?]

    不同 IV: TPS3103 延迟 最小值= 65ms   MIC2774N  延迟 最小值= 140ms

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TPS3103 的版本为2.941V (TPS3103K33)、但没有1.69V、最近的版本为1.523V (TPS3103E16)或1.843V (TPS3103H20)。

   对于 PFI 引脚、阈值为0.551V、因此您可以使用电阻分压器

   触发电压= 0.551 x (Rtop + Rbottom)/Rbottom

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)接缝 [电路] MIC2774N psec。 请注意、"在 Vin 和 VDD 返回阈值限制以上后、它将保持有效状态不少于140ms。"

   但是 、TPS3103 规格。 请注意,最小值:65ms 最大值:195ms。   这是否意味着 TPS3103 最小值:65ms,不能替换  MIC2774N 最小值:140ms?

   (或者 TPS3103 最小值:65ms 最大值:196ms 基于不同的 SKU (例如 :TPS3103K33 、TPS3103E16、…) ,通过不同的搭接引脚选择,... 有不同 的?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阈值和延迟略有不同、但器件的功能相同。 我认为 PFI 引脚的电路配置不正确。 请仅使用电阻分压器而不是上拉电阻器。

    如果有任何不清楚的地方或您需要我查看最终原理图、请告知我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但您没有直接回答我们的问题。 您会 直接回答我们的问题吗?

    ================================================================

    尊敬的先生:(在问题之前继续,因为没有回答)

    感谢您的回复。

    但是,我可以再次确认:

    (1)根据你的答复:

       这意味着什么?

         对于 VDD 引脚或 PFI 引脚、Vref 为 0.551V

       TPS3103K33和 TPS3103E16 的 VDD 引脚具有"内部电阻分压器"、因此基于不同的 SKU。(例如:K33、E16)具有不同的 Vth。(K33 -> Vth 为2.941、E16 Vth 为1.523)

       MR#引脚具有到 VDD 电阻器的内部上拉电阻器。  

       但是、没有  "内部电阻分压器"的 PFI 引脚、因此 PFI 引脚需要添加外部 电阻分压器以满足  Vth =0.551 x (Rtop + Rbottom)/ Rbottom 计算器的要求。

       因此,

                 TPS3103K33与  MIC2774N-29:

        不同的 I:  TPS3103K33 Vth = 2.941V   MIC2774N-29 Vth = 2.93V

        不同的 II: TPS3103K33 Vref = 0.551V   MIC2774N-29 Vref = 0.3V  

                TPS3103E16与  MIC2774N-17:

        不同的 I:  TPS3103E16 Vth = 1.523V   MIC2774N-29 Vth = 1.69V

        不同的 II:  TPS3103E16 Vref = 0.551V   MIC2774N-29 Vref = 0.3V  

        不同的 III: TPS3103 复位 内部复位逻辑 计时器 ,使用 PFI 引脚与    MIC2774N 内部复位, 然后使用延迟。

       [正如您之前提到的,建议     通过外部连接 TPS3103的复位引脚 PFO 引脚之间的导线,但行为与 MIC2774N 相同? 如何操作 ?]

        不同 IV: TPS3103 延迟 最小值= 65ms   MIC2774N  延迟 最小值= 140ms

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        TPS3103 的版本为2.941V (TPS3103K33)、但没有1.69V、最近的版本为1.523V (TPS3103E16)或1.843V (TPS3103H20)。

       对于 PFI 引脚、阈值为0.551V、因此您可以使用电阻分压器

       触发电压= 0.551 x (Rtop + Rbottom)/Rbottom

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (2)接缝 [电路] MIC2774N psec。 请注意、"在 Vin 和 VDD 返回阈值限制以上后、它将保持有效状态不少于140ms。"

       但是 、TPS3103 规格。 请注意,最小值:65ms 最大值:195ms。   这是否意味着 TPS3103 最小值:65ms,不能替换  MIC2774N 最小值:140ms?

       (或者 TPS3103 最小值:65ms 最大值:196ms 基于不同的 SKU (例如 :TPS3103K33 、TPS3103E16、…) ,通过不同的搭接引脚选择,... 有不同 的?)

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是,我可以再次确认:

    (1)根据你的答复:

    这意味着什么?

    对于 VDD 引脚或 PFI 引脚、Vref 为0.551V

    TPS3103K33和 TPS3103E16的 VDD 引脚具有"内部电阻分压器"、因此基于不同的 SKU。(例如:K33、E16)具有不同的 Vth。(K33 -> Vth 为2.941、E16 Vth 为1.523)

    MR#引脚具有到 VDD 电阻器的内部上拉电阻器。

    但是、没有"内部电阻分压器"的 PFI 引脚、因此 PFI 引脚需要添加外部电阻分压器以满足 Vth =0.551 x (Rtop + Rbottom)/ Rbottom 计算器的要求。

    因此,

    TPS3103K33与 MIC2774N-29:

    不同的 I:TPS3103K33 Vth = 2.941V MIC2774N-29 Vth = 2.93V

    不同的 II:TPS3103K33 Vref = 0.551V MIC2774N-29 Vref =0.3V

    TPS3103E16与 MIC2774N-17:

    不同的 I:TPS3103E16 Vth = 1.523V MIC2774N-29 Vth = 1.69V

    不同的 II:TPS3103E16 Vref = 0.551V MIC2774N-29 Vref =0.3V

    不同的 III:TPS3103复位内部复位逻辑计时器,使用 PFI 引脚与 MIC2774N 内部复位,然后使用延迟。

    [正如您之前提到的,建议通过外部连接 TPS3103的复位引脚 PFO 引脚之间的导线,但行为与 MIC2774N 相同? 如何操作?]

    不同 IV:TPS3103延迟最小值= 65ms MIC2774N 延迟最小值= 140ms

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TPS3103的版本为2.941V (TPS3103K33)、但没有1.69V、最近的版本为1.523V (TPS3103E16)或1.843V (TPS3103H20)。

    对于 PFI 引脚、阈值为0.551V、因此您可以使用电阻分压器

    触发电压= 0.551 x (Rtop + Rbottom)/Rbottom

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (2)接缝[电路] MIC2774N psec。 请注意、"在 Vin 和 VDD 返回阈值限制以上后、它将保持有效状态不少于140ms。"

    但是、TPS3103规格。 请注意,最小值:65ms 最大值:195ms。 这是否意味着 TPS3103最小值:65ms,不能替换 MIC2774N 最小值:140ms?

    (或者 TPS3103最小值:65ms 最大值:196ms 基于不同的 SKU (例如:TPS3103K33、TPS3103E16、…) ,通过不同的搭接引脚选择,... 有不同的?)

    谢谢