This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61282:TPS61282负载调节问题。

Guru**** 2557810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743607/tps61282-tps61282-load-regulation-question

器件型号:TPS61282

尊敬的先生/女士

我想问的是、TPS61282A 的输出容差、在自动模式下规格标记为-2%~4%

1.这种容差是否适合在-40至85度的温度下使用?
2.假设为2A 时、-2%至4%的容差是否适用于直流泵送?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

     输出精度规格为 -2%~4%、测试条件为-40至125度。 Iout=0mA。 请参阅我的重点部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、
    在咨询您之前、我已经告诉客户相同的答案。 客户对答案不满意。 客户的系统要求是、在承载负载时、电压不会降至2%以下。 以下是客户应用规格的特殊说明。 VIN = 3.3V、Vout = 3.5V。 TPS61282A 满载后的电压是多少?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

     我们在 D/S 中提供了直流输出电压与输出电流间的关系图

     图55、由于 PWM 模式和 PFM 模式之间的基准电压不同、因此轻负载(PFM)和重负载(PWM)之间存在一些差异。 如果客户不需要 PFM、则可以将 MODE 引脚连接至高电平以设置 FPWM。

     图56、由于电流限制、输出将下降。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing、
    我收到了客户的回复、如下所示。
    规格标有大量验证数据、但当多次出现时、IC 的输出保持容差的-2%、并且在-40至85时也是-2%?
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    EC 表:输出精度规格为-2%-~4%、测试条件为-40至125度。 如果您的工作条件为-40至85、我们可以保证输出精度规格为-2%__LW_AT__~4%。