This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:不提供稳定输出。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731497/tps560200-not-providing-stable-output

器件型号:TPS560200

我提出了一个新设计、其中包含2个此器件的实例、它们的运行方式均未达到预期。 我知道我切换了 R1和 R2、因此我已对此进行了更正、但仍然不幸运。

我将使能端悬空、因此我尝试将其上拉至6V 输入、这确实为我提供了一些输出电压和电流、但同样、对于3.3V 输出、电压大约为2.8V。 电压会波动、但我没有机会将其置于范围内、但我感觉它会非常波动。

如果两个器件都损坏、我更换了这两个器件、但结果相同。 实际上、3.3V 输出超过5V、因此我怀疑器件已熔断。

我使用了低 ESR 陶瓷电容器、并遵循布局指南。 我可以看到的唯一区别是我使用了不同的电感器;仍然是10uH、但串联电阻更大、为390m Ω。  

感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看到、输出电压应为0.91V、请仔细检查 R6和 R7的值。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复非常及时。

    我之前更正了电阻器误差、但发现了很多误差。

    我现在已经解决了这个问题;两个电感器上的焊点都很糟糕。 尽管有直流连接、但它无法应对高频。

    再次感谢、

    Lee。