This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:UCC28811最大开关频率是多少?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28811, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742975/ucc28811-what-is-ucc28811-maximum-switching-frequency

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件: UCC28050

 大家好、

 我们的一个客户将 UCC28811用于他们的许多产品。 客户希望知道器件的最大开关频率是多少。 当输出电流非常低且 VINS 电压较低时、UCC28811开关频率会变高。

 请告诉我 UCC28811的最大频率容量是多少?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kazuya

    感谢您的联系。 最大开关频率为250kHz。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回复。

    我可以再问几个问题吗?
    客户使用 UCC28811作为恒流电压电源。 它们的应用是 LED 顶灯和筒灯。 它们将降压型直流/直流开关 LED 驱动器连接到使用 UCC28811的电源输出端。

    问题1. 当 LED 电流非常低时、UCC28811的 GDRV 脉冲宽度变得非常窄(脉冲周期约为4us)。 此外、脉冲宽度约为50ns~100ns。
    UCC28811能否生成如此窄的脉冲?
    (我知道 GDRV 上升由 Tze 下降生成、GDRV 下降由 ISENSE 端子电压上升生成。)
    问题2. 我们可以在方框图中看到 R-S 触发器。 当 R=S=两者都为1 (高电平)时、输出 Q 电平是多少? R 输入具有更高的优先级?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    在正常运行中、电压误差放大器的输出与感测到的线路电压相乘、并将产生的信号与电平位移的 ISNS 进行比较、以确定 GDRV 下降。 在极轻负载时、我希望控制器在零功耗模式下运行、在该模式下、栅极驱动器大部分时间处于关闭状态、并且我希望脉冲宽度较窄。

    在理论情况下、R 和 S 都为1时、我希望输出为0。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我确认 EAOUT 电压高于2.3V。 因此 UCC28811不处于零功耗模式,因为零功耗检测比较器输出为。 我想知道为什么每个3us~4us 初级输出如此窄的脉宽(50ns~100ns)?

    可以给我任何建议吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    查看示波器上的 VIN、EAOUT 和 ISNS。 您可以计算电流基准发生器的输出为=0.67×VIN×(VEAOUT–2.5V)。 将其与 VISENSE+75mV 进行比较。 这将告诉您栅极驱动器是否被 ISENSE 终止。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    非常感谢您的建议。 客户电路板上的每个信号电压如下所示。
    EAOUT=2.7V。 VIN = 0.47V。
    因此、与之相比、VISENSE 为0.67*0.47V*(2.75V-2.5V)-75mV=3mV。 它太小了吗?

    我可以向您提出几个问题吗?
    问题1. 您说最大频率为250kHz。 如果客户电路板上的 GDRV 开关频率大于250kHz、会发生什么情况?
    问题2. 如果客户电路板上的 GDRV 开关频率大于250kHz、该频率是否必须降低? 在这种情况下、您能告诉我如何减少它吗? 电感器值是否在增大? (客户电感值约为0.4uH。)
    问题3. 图7、VIN–电流基准发生器输入电压–V 图形是否正确? 我认为它与您所说的公式相比有一些误差。 此外、我认为 UCC28811是具有 UCC28050系列的系列器件。 我发现 UCC28811数据表中的图7与图相同、但 UCC28050数据表中的图5在 VISENSE 上具有75mV 偏移、UCC28050没有偏移。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    这会使 FET 的导通时间非常短。 这是否是问题将取决于您的功率级。 在开关频率高于250kHz 的理论情况下、我不会期望转换器受到任何损坏、但由于开关损耗更高、您的效率将受到影响。 您可以增加磁化电感以降低开关频率。

    提供的公式 I 是电流基准发生器输出的近似值(您可以在 UCC28811数据表的第8页找到此表达式)。 图7是测量数据。

    UCC28811和 UCC28050是使用类似 IC 架构执行功率因数校正的类似器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    非常感谢您的友好回复。 我支持你的说法。
    我可以再问一个问题吗?
    最大频率约为250kHz、我认为这不是绝对最大值、而是一个推荐条件。
    我的理解是否正确?

    谢谢 agai、致以最诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    您的理解是正确的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。