请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 我使用 TPS74801生成3.3V 电压,输入电压为5V。 Rfbt = 3.57K、Rfbb = 1.15K、所以根据 Vout= 0.8*(1+Rfbt/Rfbb)、输出应该为3.3V
Vbias 与 Vin 连接在一起。 Cin 为22uf、Cout 也为22uf。
但实际的输出电压大约为3.8V、远远大于3.3V、
我的设计中是否有问题?