This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输出超过固定值

Guru**** 2499145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730005/tps61099-output-exceeding-fixed-value

器件型号:TPS61099

您好!

我们注意到 TPS610995存在一个奇怪的现象。 VIN=3 VOUT=3.6固定

  1. 如果我们使用3V 工作台电源启动器件而没有电流限制、则输出高达3.6V、效果很好。
  2. 如果我们在3V 工作台电源电流限制(200mA)的情况下启动器件、则电源达到限制、器件输出低于3.6V
  3. 如果我们开始增大电流限制、器件输出电压将上升至3.6V。 然而、工作台电源仍在达到电流限制。
  4. 如果我们进一步增大电流限值、直到它不再达到限值、则器件的输出电压将达到5.6V。 但是、此时电流会急剧下降。

我不确定如何使用该器件的内部反馈电阻器实现高于3.6V 的输出。

这个电流限制过程是否会将芯片置于一个奇怪的状态?

请告诉我您是否需要任何其他数据。

此致、
Ryan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    发生高 VOUT 问题时、您能否测量 VIN、SW 和输出波形? 如果 Vin 围绕 UVLO 振荡、我会发现类似的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    客户创建了一个测试报告、显示了良好和不良行为。 我已通过电子邮件将其发送给您、以保护您的隐私。

    客户似乎正体验您所描述的内容。 当电压处于 UVLO 电压或缓慢上升时、我们会看到此问题。

    我们担心的是、这是一个电池供电的应用。 如果终端用户插入具有极低电压或高内部电阻的旧电池组、我们可能会意外进入这种奇怪的状态。

    此问题是否有任何解决方法?

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    唯一的解决方案是避免 UVLO 周围的 VIN 振铃。

    您是否可以尝试向 EN 添加一些延迟? 并增加输入电容器和减小输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我已关闭该帖子、因为您已将客户测试报告通过电子邮件发送给我、以供进一步讨论。