This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:关于 Vin=Vout 时的行为

Guru**** 2389770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731609/tps61021a-about-behavior-at-vin-vout

器件型号:TPS61021A

您好!

 

关于 TPS61021A 上的 Vin=Vout、我的客户提出了一个问题。

其状况如下。

输出电压:3.5V

VIN:1.5~3.5V

输出电流:0.7A_TYP

 

(问题)

在这种情况下、当输入电压(3.5V)=输出 电压(3.5V)时、TPS61021A 如何变为模式?

直通模式? (但它不是 Vin>Vout。)

请提供建议。

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    当 Vin=Vo=3.5V 时、它以极低的频率在 PFM 模式下工作。 当 Vin 比 Vo 高50mV 左右时、高侧 FET 始终 开启并进入直通模式。