This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:TPS92630 Ref_open VS 最小电流输出

Guru**** 2499145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731585/tps92630-q1-tps92630-ref_open-vs-minimum-current-output

器件型号:TPS92630-Q1

尊敬的 E2E:
    我阅读了有关 Rref 检测的数据表。 开路和短路保护阀如下所示。
这是否 意味着最小电流应高于1.222*100/15K=8.2A。  是否有关于最小电流的建议?  
谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的计算是正确的。 TPS92630的最小电流为10mA、如下所示。 如果您计算出的每通道电流低于8.2mA、 则器件可能会检测到 REF 引脚开路故障。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、谢谢