This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125:SKIPSEL 模式问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747269/tps51125-skipsel-mode-issue

器件型号:TPS51125

你好

您能解释一下 skipsel 函数吗?

运行模式的选择引脚:
OOA 自动跳跃:连接到 VREG3或 VREG5 SKIPSEL 14 I
自动跳跃:连接到 VREF
自动跳跃:连接到 VREF
两个自动跳跃有何不同?
哪一个噪声更小?

RT8205M 具有有关 PWM 模式的 skipsel 模式
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT8205L=RT8205M/DS8205LM-05.pdf

第4页

工作模式可选输入。
连接到 VREG5或 VREG3:超声波模式
连接到 REF:DEM 模式
连接到 GND:PWM 模式

TPS51125在 PWM 模式下是否具有相同的功能?
如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七、

    是的、TPS51125与竞争对手具有相同的功能。  OOA 与超声波模式相同。 自动跳跃与 DEM 模式相同。  

    如果您需要更低的噪声、请选择 PWM 模式。 请将 SKIPSEL 引脚与 GND 连接。