This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:请告诉我有关 TPS92612-Q1的信息。

Guru**** 2814115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746815/tps92612-q1-please-tell-me-about-tps92612-q1

器件型号:TPS92612-Q1
大家好、团队成员。 

我对 TPS92612-Q1有疑问。 尽管该产品的最大电流为150mA、
可通过在"Ω 版数据表 p 6"中将 R (SNS)设置为0.7 μ s 或更低来打开该器件。 Q:在实际使用中、该区域是否可用?

此致、
Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    是的、您可以使用更少的感应电阻器设置更高的电流。
    但我们强烈建议不要将输出电流设置为高于150mA。 在此类区域中工作可能会导致温度异常上升并损坏器件。

    谢谢、此致、
    Felix