This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222A 的输出电流

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745576/tps61322-output-current-of-tps613222a

器件型号:TPS61322

我是否可以使用 TPS 来实现1.8至5.5V 的输入电压和5V 至400mA 的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、

    TPS613222A 无法在1.8V 输入电压下支持400mA 电流。 输入电压为1.8V 时、输出电流应达到260mA 电平、并随着输入电压的升高而增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在增大输入电压的同时关闭 TPS613222A 输出端的一些负载。 在这种情况下、TPS613222A 的输出可以从哪种输入电压电平获得400mA 的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、

    输入电压应高于2.6V、以支持400mA 输出