This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:输出端出现意外行为。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731046/tps62135-unexpected-behavior-at-output

器件型号:TPS62135

你好!

随附的是降压转换器(TPS62135)的设计、布局和原理图、其输出4.2V (输入电压为12V)。 我们使用了下面所附的 wench 设计建议的相同电容器和电阻器。 唯一的变化是499K 电阻器采用499K 1/16W、0402封装(但在下一个设计中、我们将使用同一封装的1/5W 电阻器)。 我们在输出端得到11.8V、远高于所需值(4.2V)。 我们对导致输出电压上升的原因一无所知。 此外、附加的设计对我们来说起了初始作用、但后来却失败了。 您能不能浏览并帮助我们解决问题。 提前感谢。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5634417_5F00_7_5F00_94384900.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithish、

    您是否已确认 R945和 R496安装正确且未混合(例如换用)?

    您可以查看输入电压、输出电压、SW 和 FB、以了解 IC 正在尝试执行的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    我们检查了 R945和 R946。 两者均已正确安装。 此外,Vin 为12V、Vout 为11.96V、SW 为11.96V,反馈引脚的电压从0.8V 开始变化,稳定至1.9V。 与 webench 设计人员建议使用125mW 电阻器相比、我们已为 R945使用1/16瓦(62.5mW) 0402电阻器。 它会影响反馈电压吗? 我们注意到、器件上电后、反馈电压为1.2V、然后持续增加、然后稳定在1.92V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 您是否使用示波器来查看这些信号中的每个信号、以查看是否有交流内容?

    如果它们确实处于这些直流电压、则系统中可能会有另一个出现在输出端的电压、如下所述: www.ti.com/.../slyt689.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我们将介绍该文档。 您能不能澄清一下、由于我们选择了较低功率的电阻器(R945、上面提到)、是否会导致问题。 此外、我们先前制作了一些具有上述电路的电路板、工作正常、但在进行故障排除时、我们接触了 IC 表面、然后稳压器也停止在旧电路板中提供输出。 此稳压器是否对 ESD 敏感? 此外、我们选择的所有电容器的额定电压均为50V、而 webench 设计建议为每个电容器提供不同的电压。 额定电压是否会导致问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 V^2/R 轻松计算电阻器中的功率损耗

    是的、所有半导体都对 ESD 敏感。 如果其他电路板可以正常工作、则您可能损坏了一些东西、应将其更换。

    电容器的额定电压并不重要、而是它们在电路中的有效电容。 这应该高于 D/S 中所要求的值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    我们为其中一个有缺陷的电路板更换了稳压器、但这次请注意不要触摸 IC 表面或其周围区域。 我们得到的输出大约为4.18V、与预期的一样。 之前、我们检查了连接和电压、一切似乎都正常。 我们认为是 ESD 导致了上述问题。 感谢您的帮助!