This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:特定输入电压下的不规则 SW 节点

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746396/tps54361-irregular-sw-node-at-specific-vin

器件型号:TPS54361

您好!

我们正在尝试对此电源进行故障排除:

  • VIN=12V 至36V
  • VOUT=6.5V
  • Iout=.8A

问题:在21V-23V 输入电压下、SW 节点波形不规则、可闻振铃。 可能是补偿问题。 这些图像是使用220pF 与22nF 和20kOhm 的串联组合进行并联的。 我们在 Excel 计算器中试用过其他人、但没有取得很大成功、但我们会尝试您推荐的其他人。

您能否建议进行一些微调来解决这一问题? 谢谢!

图1:低于20V 输入电压时、SW 节点看起来正常

图2:在21V 至23V 输入下、我们看到一个断断续续的 SW 节点。 从脉冲跳跃波形来看、正弦振铃似乎很常见。 这里存在可闻噪声。

图3:输入电压超过24V 时、SW 节点看起来再次正常

图4:这里是23V 输入电压、但在移除负载的情况下、仍会出现轻微振荡、但没有可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    请发送原理图和布局。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    正如 Tim 所建议的、您是否拥有此设计的原理图/布局?
    此外、当您处于24VIN 时、我可以看到频率不同于低于20VIN 时的频率、即使开关节点看起来正常。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、Arief、

    感谢您的快速响应。 原理图离线发送、随后进行布局。

    差补偿是否可能导致如此剧烈的频率漂移?

    值得注意的是、早期版本的电路板没有这个问题、所以布局可能是有问题的、尽管我被告知从旧电路板到新电路板只是稍微调整了一下。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    布局已发送。

    还需要注意的是、该器件仍在调节6.5V 输出电压、尽管问题区域周围有一些噪声。

    感谢您对薪酬和/或布局的任何想法!

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、Arief、

    要关闭此主题并为可能找到此帖子的人员留下提示:

    -第一个问题是 FB 布线过长,离开关节点太近。 我们尝试将 FB 电阻器值降低10倍以提高抗噪性能、但这没有带来任何改善。

    -工作方式是将100pF 电容器与频率设置电阻器并联。 这部分是有道理的、因为我们看到了如此大的频率摆幅。 频率电阻器似乎不在电路板上的噪声点、但现在该问题已得到解决。

    再次感谢、
    Ryan B.