This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:TPS3813浮动 WDI 引脚//在编程阶段禁用看门狗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1, TPS3850, TPS3828, TPS3824, TPS3820, TPS3823, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730276/tps3813-q1-tps3813-floating-wdi-pin-disable-watchdog-during-programming-phase

器件型号:TPS3813-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3850TPS3828TPS3824TPS3820TPS3823TPS3851

尊敬的支持团队:

我的客户正在考虑 TPS3813-Q1;为了保证处理器启动、必须禁用看门狗。 在该器件上、不能通过将 WDI 悬空来实现这一点(如 SLVA145中所示)。

在没有任何 WDI 信号的启动时、看门狗达到超时、导致复位、这是需要另一种实现的原因。

在这种情况下、Usign TPS3813-Q1中有任何建议? TPS3850是唯一的替代产品吗?

谢谢

此致

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    遗憾的是、无法禁用 TPS3813-Q1。 TPS3850、TPS3851或 TPS382x 系列(TPS3820、TPS3823、TPS3828、TPS3824)将正常工作、或者应用手册中提到的器件将正常工作。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael!

    Nicola