This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:TPS25910

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746867/tps25910-tps25910

器件型号:TPS25910

尊敬的先生:

美好的一天!!

您是否会帮助回顾电路并对电路提出任何建议和建议?

Thankse2e.ti.com/.../PWR_5F00_TI_5F00_Review.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TALEX Wu:

    很高兴在您的原理图上看到如此多的 TPS25910。 您希望在2A 和3A 时限制电流。

    我在原理图中的唯一问题是您打算如何驱动 EN 信号、

    以下圆圈中的电阻为0欧姆。  您能帮助我更好地了解您打算如何驱动以下电路中的 EN 信号吗?

    此致、

    Praveen

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、正如您提到的、"下面圈出的电阻是否为0欧姆"是正确的。

    (另一个字:R1304和 R1312 为0欧姆 ,但不同的:R1304 未安装,R1312 已安装, 更多详细信息:组件值为“X_” 表示 未安装,而“ X_ ”表示 未安装 )

    由于原始电路使用 MF-MSMF200-2来提供5V 电压 、 因此 miniSMDC260F/12-2 用于提供12V 电压  

    MF-MSMF200-2

    miniSMDC260F/12-2

    在 Q8前面… 电路与所附图片相同。

    74LVC273PW 默认输出低电平将 TPS25910引脚16通过 Q (BSS138)控制、然后 TPS25910输出5V 和12V。

    在某些情况下、主机将 74LVC273PW 输出高电平设置为通过 Q (BSS138)控制 TPS25910引脚16 EN#、然后 TPS25910禁用输出 5V 和12V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAlex Wu:

    如果以"X"开头的电阻器没有弹出、则原理图很好。  

    在您的原理图上看到如此多的 TPS25910后、我们很想知道您正在处理的应用。 您能告诉我们该应用程序吗?

    此致、

    Praveen

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。