This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP87524B-Q1:LP87524B-Q1:当另一个输出改变负载电流时,使输出稳定

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729398/webench-tools-lp87524b-q1-lp87524b-q1-make-output-stable-when-another-output-change-the-load-current

器件型号:LP87524B-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我使用 LP87524B-Q1将5V 输入更改为多路输出、包括3.3V、2.3V 和1.8V。

23V 用于无线电模块。  无线电模块每300ms 传输一次、传输时需要将电流从0A 更改为0.9A、电流持续约15ms。

由于负载变化、23V 电压 每 300ms 下降40mVpp、  这也使得 LP87524B-Q1的5V 输入下降、 从而使 LP87524B-Q1的1.8V 输出也下降。

但 LP87524B-Q1的1.8V 输出用作 ADC 基准、当2.3V 下降时、输出不能下降。

当由于负载电流变化而导致2.3V 压降时、我该怎么做才能使1.8V 保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie、

    欢迎使用 E2E! 我已将此主题分配给负责的应用工程师、他们很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    Vin = 5V 会下降多少? 通过稳压器以哪种方式提供输入电压? 如果是、哪种类型?

    您能否发送您发现的示波器图片、如果可能、还可以共享布局和原理图、谢谢

    图莫