This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663和 TPS2663

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746375/tps1663-tps1663-and-tps2663

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

我希望使用电子保险丝来保护我的微控制器 I/O 接口。 负载设备将是一个24VDC 33W 电磁阀。 TPS1663或 TPS2663是适用于此应用的正确电子保险丝、还是适用于此应用的更好电子保险丝? 此外、何时会提供这些器件和评估套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    为建议 eFUSE 系列中的合适器件、

    您能否为 eFUSE 提供以下要求?

    • 最大和最小输入电压。
    • 最大负载电流(来自 eFUSE 输出)(< 2A 或更高)
    • 所需的保护特性(欠压、过压、过载/过流、反极性保护)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大/最小输入电压:24V 直流

    最大负载电流:3A

    保护特性:过载/过流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    TPS1663仅适用于过载和过流保护要求。 如果还需要输入反极性和反向电流阻断等其他保护功能、则 TPS2663将适用。

    TI.com 上提供了 TPS1663的样片和评估套件。 链接如下:

    www.ti.com/.../TPS1663

    www.ti.com/.../TPS16630-32EVM