This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 任何可保护 MOSFET 免受输出短路影响的 IC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745727/any-ic-that-can-protect-mosfet-from-burn-due-to-output-short-circuit

主题中讨论的其他器件:LM5069

尊敬的团队:

我想问的是、什么是合适的 IC 来保护短路/高电流不会损坏 MOSFET IRF540N

MOSFET 用于控制兰普黑德闪烁。 灯将以2.4秒间隔(0.2秒接通时间、2.2秒关断时间)闪烁0.2秒

当有人错误地短接 Lamphead 连接并导致高电流流经 MOSFET 并烧断 MOSFET 时、我很难保护 MOSFET (灯不闪烁就变为固定状态)

由于系统以10A 闪烁电流运行、因此建议将正确的 IC 串联安装、而不会出现任何压降

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad Hafiz Harun、

    欢迎使用 E2E!
    我们没有支持10A 电流的54V 集成解决方案。 我建议将控制器+外部 FET 解决方案与 LM5069搭配使用、以实现短路和过载保护。 将其放置在+54V 电源和 LED 灯头之间。 如果您有其他问题、请告诉我。
    什么是最终产品/系统? 是汽车产品吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad Hafiz Harun、

    LM5069是否满足您的要求?

    此致、
    Rakesh