This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔/E 保险丝、可承受28V 或更高的反极性连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731269/hot-swap-e-fuse-that-can-withstand-reverse-polarity-connection-of-28v-or-more

主题中讨论的其他器件:TPS2660

您好!

我正在寻找能够承受28V 或更高反极性连接的热插拔/E 保险丝。 我正在寻找 LTC4364的替代产品

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享应用用例和终端设备详细信息? 最大值是多少 负载电流和工作电压?
    请检查 TPS2660的反极性保护。 对于电流较高的系统、我建议根据 www.ti.com/.../tiduc41a.pdf 中的图16使用电路

    此致、
    Rakesh