This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PTN78020W:ptn78020

Guru**** 2499165 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729192/rtos-ptn78020w-ptn78020

器件型号:PTN78020W

工具/软件:TI-RTOS

 如何 缩短软启动时间? CHGE 在哪里? 我的客户需要缩短时间、现在延迟时间为5ms。 它们需要长达2ms 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的电子邮件中必须有此内容。 让我来看看这个、然后返回给您。
    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PTN78020W 没有可调软启动(SS)。 SS 时间预计为 5-10ms 的延迟。 您的应用和电源要求是什么? 此外、是否有理由需要2ms? 在大多数情况下、对于更高的输出电容、高输出电压或启动期间的高负载、需要更多的 SS 时间(5ms+)。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    感谢您的回复、 为 这些控制信号电路供电的 PTN78020W 7.4V 输出电压 现在软启动时间 太长了、 无论如何、现在我们更改软控制已经解决了。 谢谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 我将关闭此主题。 如果您需要其他任何内容、只需回复此消息、该主题将打开以供进一步讨论。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以