This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940+bq78350+bq76200、充电电流过低

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746085/bq76940-bq76940-bq78350-bq76200-the-charge-current-is-too-low

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200、BQSTUDIO

BMS 由 bq76940、bq78350和 bq76200组成。

一切都好。

现在、充电电压为65V、总共有15节电池。

但是、充电电流太低、几乎只有30mA。

问题是什么?

下面列出了 bq78350的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    电流看起来很低、如果您的15节电池如上所示约为59V、并且施加的充电器电压为65V、则对于27mA、路径电阻将约为(65-59) V/0.027A = 222 Ω。 有东西看起来不亮。
    如果两个 FET 都关断且您正在充电、DSG FET 将充当可能下降1V 的二极管。 但是、如果充电 FET 关断、27mA 似乎具有很大的泄漏电流。 测量以找到压降、这应指示在何处查找问题。
    使用仪表检查各种连接和元件、以找出电压损耗、可能是没有焊接或紧密连接的东西。
    显示屏显示应启用 CHG 和 DSG。 检查 bq76940之外的 DSG 和 CHG 电压、以查看其是否为高电平。 验证它们是否会发送到 bq76200的 DSG_EN 和 CHG_EN。 此外、检查 bq76200中相对于 BAT+的 DSG 和 CHG、并检查充电和放电 FET 的栅极-源极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都不错。

    只需查看下面列出的电压即可:

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、在没有充电器的情况下添加负载时、负载可以正常工作。
    此外、在测试过程中、负载电流可高达1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 LED_EN 已启用、LED 应在充电过程中闪烁。
    但是、在此过程中、LED 全部关闭。
    这很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    根据预充电 FET 导通的电压、充电电流将受到电阻器(R607...)并联组合的限制、约为300欧姆。 在这种情况下、观察 bqStudio 寄存器视图应该会显示操作状态集中的 PCHG 位、而不是 CHG 位。 检查 bq78350技术参考手册(TRM)中的电池电压和预充电电压阈值的配置。 TRM 最近更新过、请确保您使用的是最新版本。 更新澄清了一些令人困惑的问题。
    LED 配置通过配置位进行设置、请参阅 TRM 的第13节。 除了 LED_EN、请确保已设置 LEDCHG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经检查了预充电设置、预充电阈值为2500mV、恢复阈值为2900mv。 现在、所有电池电压都高于3800mV。除此之外、LEDCHG 已经被设置。这很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    尝试发送复位、某些设置在复位后才会生效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在重新启动系统的情况下进行了测试。但是、我得到的结果是相同的。这很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查所有设置。 充电电流由预充电和充电组成。 只需移除 Q603、充电电流就会降至10mA。 我无法理解系统为何会进入预充电状态。 此外、我测量了所有电池电压、它们都在4.0V 左右。
    你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以提出任何建议吗?
    bqstudio 中的设置似乎正常。
    但充电电流很低、仅约为40mA。
    电池电压(1...15)几乎为59.4V、充电电压几乎为65V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    请确保 bqStudio 显示内容已更新。
    检查所有报告的电池电压、确保它们不在预充电范围内。
    检查是否有损坏的组件或焊点。
    如果显示屏显示的内容与您测量的内容不同、则必须对其进行错误配置或损坏。
    您可以重新加载固件、然后缓慢地对默认配置进行更改、以查看问题发生的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、实际上、我已经在 bqstudio 中启用了"scan"。
    我已经手动计量了电池的电压很多次。我确定所有电池的电压都超过了3.8V、这高于预充电的升压限制。 是否只需重新加载从 TI.com 下载的默认固件? 是否需要将电池的电压低至3.2V?实际上、电池的电压未低于3.8V。除此之外、系统在放电过程中工作良好、放电电流可超过2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在充电过程中、来自"快速"充电的电流看起来恒定、几乎为10mA。当减小电阻器组合(1.2K)时、将产生充电电流。然而、bqstudio 仅显示"FCHG"。除此之外、LED 在充电过程中不亮、在"启动"过程中可以亮起。LED_EN 和 LEDCHG 已设置。 这是否意味着该过程已预充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    实际上、N-MOS 已经被销毁。
    只需更改新的 N-MOS、一切都好。