This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:使用点校正打开 LED

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731504/tlc5940-turning-the-leds-on-using-dot-correction

器件型号:TLC5940

我对 TI 提供的 TLC5940流程图有疑问。 从外观来看、您必须设置点校正数据、然后设置灰度数据。 那么、我的问题是、我是否必须使用灰度模式来打开 LED、或者我是否可以设置点校正来打开 LED? 我想我可能不理解数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    灰度用于设置 LED 亮度、而点校正用于调节连接到输出通道 OUTx 的 LED 的亮度偏差。
    对于 LED 驱动器内部电路、Garyscale 电路用于控制输出开关 FET、而点校正电路用于控制电流源的增益。
    因此、您只能使用灰度模式打开 LED、如果 LED 具有不同的亮度、则可以调整点校正寄存器以获得良好的亮度均匀性。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    如果您认为解决了您的问题、请单击"已解决"按钮、谢谢!

    此致!