Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS61291, TPS61021A, TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61291、 TPS61021A、 TPS61099
您好!
我们正在寻找超低功耗降压器件、为了在3.6V 电压下为1F 超级电容器充电、该系统由3.6V LiSOCl 电池供电、该电池只能提供有限的电流(10mA 标称值、30mA 峰值)、我们的负载在11秒内最大消耗47mA (每24小时) 在其余时间、MCU 仅为其内部 RTC 供电、超级电容器可接受高达5.5V 的电压、并且没有充电电流限制、 因此、问题在于限制充电过程中从电池汲取的电流、同时具有最佳效率、并最终在11秒占空比期间控制负载开关 (不确定是否确实需要它、因为超级电容器可提供超过50mA 的电流、因此即使在无负载开关的情况下也不应消耗电池电量)。
我们需要与 TPS62740类似的器件,它具有超低 IQ、3.6V 输出(TPS62740最大输出为3.3V)、电流控制和负载开关。
其理念是在充电时将电池负载限制在10mA 或更低、 避免与限流电阻相关的损耗、 并最终仅在 MCU 进入占空比并消耗47mA 电流(通过 MCU GPIO 控制)时才能够将负载切换至超级电容器、 理想情况下、我们希望避免在充电期间进行任何 MCU 控制、以便 iMCU 可以始终保持 RTC 待机模式、但在11秒占空比期间除外。
任何建议都是非常欢迎的