This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1关断和唤醒问题

Guru**** 2499155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728365/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-shutdown-and-wakeup-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我们试运行了100套 BQ76PL455A-Q1的 BMS。 在经过5天的时间后(BQ76PL455A-Q1处于关断模式)、一个电路板无法与 MCU 通信

我们测试 BQ76PL455A-Q1、发现 VM 电压为1V、电荷泵不工作。 VP、VDIG、VIO 正常。 此 BQ76PL455A-Q1不接受关断命令。

从 BQ76PL455A-Q1电路板上取出电池、然后插入电池。 我们不唤醒 BQ76PL455A-Q1、但 BQ76PL455A-Q1‘s VP、VDIG 和 VIO 已加电、它们的电压正常。 VM 和电荷泵仍然不是很好。

更换 BQ76PL455A-Q1后、一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、
    VM 基本上仅是内部电路。 只有从 VM 到 GND 的 ESD 电路、没有其他直接外部电路。
    VM 电路由 VIO 和 VP 供电、您报告说可以。
    是否可以进行冷焊接或其他操作?

    这是一个很硬的问题。 VM 引脚不会轻易损坏。
    我很高兴看到故障 IC。
    您是否认为可以在 VM 引脚上进行曲线跟踪并检查 ESD 结构?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表的电源域、VM 仅与 Window Comp 相关。 COMML 和 COMMH 是否需要 VM 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、它不为 COMML 至 COMMH 供电。
    您能否与此器件通信?
    如果是、则如何测量电芯1电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应销毁此 BQ76PL455A-Q1。

    它无法进入关断模式、也无法接受命令。 如果我们移除电池、然后插入电池、则其 VP 会在没有唤醒信号的情况下加电。

    这在以前是正常的,而且因为在仓库里放了5天,所以它不能工作。 出什么问题了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihang:

    您是否说 VP 读取电压为5.3V 而不唤醒器件?

    这是不是对的?

    您能否检查 NPN 晶体管?

    什么是 NPN 器件型号、您能否共享 NPN 晶体管电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NPN 良好。 更换 PL455A 后、一切正常。

    所有电池组都经过测试、都很好。 但在搁置几天后、两个电池组不好、可能更多。

    一个电池组、我们可以确认 PL455A 错误。  

    另一个问题是通信问题--数据错误和数据反馈缓慢(需要1秒)。 也许 PL455A 是错误的或其他问题。 我们正在进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhihang:

    正如 Roger 提到的、您是否能够为我们提供应用中使用的 NPN 晶体管器件型号和电路?

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NPN 器件型号为 MMBT5551

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhihang:

    为了更好地解决本案例中的问题、您是否可以联系 CSR 以获得进一步帮助? 谢谢!

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢