This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:客户可以更改 EEPROM 数据吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF20800, BUF22821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746568/buf20800-can-customer-change-eeprom-data

器件型号:BUF20800
主题中讨论的其他器件: BUF22821

你(们)好  

客户可以更改 EEPROM 数据吗?

客户希望将其所需的默认数据设置为 BUF20800的 EEPROM

如果是、您可以向我发送该方法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年11月16日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    BUF20800没有板载存储器、方框图是具有外部 EEPROM 的应用解决方案。
    如果您需要具有集成非易失性存储器的存储器:
    BUF22821有两个板载存储器组、24通道10位分辨率和2个 VCOM 缓冲器。

    此致、
    Costin