This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:充电/放电流校准

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725321/bq27gdk000evm-calibration-of-charge-discharge-current

器件型号:BQ27GDK000EVM

我正在尝试按照 slu904A 中针对 bq32z100EVM 和 slua334b 中的指令来准备优化的闪存常量。 我使用 GDK 对电池进行充电和放电、但通过 GDK 接口报告的电流与电量监测计报告的电流不匹配。

 按照此处的说明( ) 并下载新的 BQStudio 后、我成功校准了 bq32z100EVM。  

我将放电流设置为1250mA、电量监测计报告~750mA 放电。 如果我将一个 DMM 与 GDK 串联、同样的1200mA 目标放电只会通过电量监测计报告~250mA、并与 DMM 匹配。

我可以做什么来校准 GDK 或提高充电和放电电流的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    首先、根据 bq32z100EVM、您实际上是指 bq34z100EVM 吗? 我不相信 bq27GDK000EVM 是与 bq34z100EVM 配合使用的、因此我想知道您如何在连接到 bq34z100EVM 时使用 GUI 来显示 GDK 控件。

    您是否意味着当您串联插入 DMM 时、GDK 消耗的实际放电电流从750mA 降至250mA、即使 GDK 被配置为消耗1250mA 的电流?
    我不希望电流表影响实际消耗的电流、因此听起来有些奇怪。
    不过、这是您看到的一个极端错误。 由于监测计报告的电流的精度更重要、因此 GDK 电流不需要超精确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是将 bq34z100EVM 用作我要使用的电量监测计开发板。

    根据我所阅读的内容并根据 GDK 用户指南、GDK 的 EV2400一半将很高兴地将连接的 EVM 的信号传递到主机 PC。

    是的、当我的 Fluke 287与 GDK 串联时、输出电流大幅降低。

    下面是这两种不同意的情况的屏幕截图。 这没有串联的仪表。  当我连接仪表时、校准期间仪表与实际电流非常接近。

    GDK 测量1250 mA 设定点的1194mA 电流、测量仪表测量780 mA 电流。

    J4和 J8是否是 GDK 上分别连接到 bq34z100EVM 上 BAT+和 PACK-的正确位置?

    如何检查 GDK 微控制器上的固件版本? (EV2400部分固件当前为0.18级别)。 当前的 GDK 固件版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、
    您能否附上显示所有连接和设置的图片? 我们刚刚进行了快速测试、可以让监测计和 GDK 报告类似的电流、尽管它确实需要校准 bq34z100EVM 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的设置照片。

    GDK 上的 J4连接到 EVM 上的 BATT+。

    GDK 上的 J8连接到 EVM 上的 PACK-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    您的连接显示正确。
    您的电池和 bq34z100EVM 之间的 Molex 连接器是使用焊接连接还是仅插入引脚? 如果只是插入,连接可能不是很好。
    也许您的电流表会限制电流或以某种方式影响测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    您是否已解决问题?