This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:CHG 引脚中的两个状态 LED

Guru**** 2561930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747026/bq24075-q1-two-status-leds-in-chg-pin

器件型号:BQ24075-Q1

大家好、我正在开发一个项目的电池充电器模块。  

我希望一个 LED 在器件充电时亮起、另一个 LED 在充电完成时亮起。 我使用的是双色 LED。  

由于 CHG 引脚是漏极开路、我曾考虑过 将一个 LED 的阴极连接到此引脚、并通过电阻器将阳极连接到 VDD、 就像电池充电时、CHG 为低电平、LED 将亮起、充电完成后、此 LED 将熄灭。  

我的问题是、如何将其他 LED 连接到 CHG、以便在充电完成后能够点亮它?

我想我可以将一个 LED 连接到 CHG、将另一个连接到 PGOOD、这样 CHG LED 仅在电池充电时亮起、而在连接电源时另一个 LED 亮起、因此当电池充电时、 两个 LED 均亮起、完成后仅 PGOOD LED 亮起。

是否仍有办法仅使用 CHG 引脚实现我想要的功能?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelino、您好!

    您可以尝试附加 的解决方案、看看它是否适用于您的应用