This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件选择帮助:MCU 可调节降压/升压转换器

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM34936, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731517/part-selection-help-mcu-adjustable-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:LM25118LM34936LM3481

我有一个需要降压/升压转换器的应用。 但我需要能够通过微控制器更改输出电压。 PWM、SPI、DAC 等

输入电压范围:5V-12.6V

输出电压范围:9-12.6V

最大输出电流@50°C:连续电流为2.5A

应用用例示例。

最坏情况#1升压5V 至12.6V @ 500mA (电池充电算法)

最坏情况#2升压9V 至12V @2.2A (负载电源电流、9V 是要求输出电流大于500mA 的最小输入电压)

正常情况:保持输出电压>= 12V、最小输入电压为9V。  (负载的电源电流)

应用:我需要能够使用它来输出恒定电压或恒定电流。 恒定电压将是降压/升压的输出电压设置。 恒定电流我将使用 MCU 来监测负载电流并调节降压/升压输出以保持正确的电流。

我还需要转换器上的使能引脚才能进入低功耗状态。 最好有两个独立的转换器、使用升压转换器始终达到最大12.6V、并使用第二级 MCU 可调节降压转换器。 我想要低成本、这样就会更便宜。

电池充电有类似的需求、可能该领域的芯片满足我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您发帖。 我们可以提供三种控制器选项:
    (1) LM25118、这是一款双开关、非同步降压/升压控制器、
    (2) LM34936、一款四开关同步降压/升压控制器、
    (3) LM3481、一种可实现 SEPIC 的升压控制器。

    请查看这些器件、并选择符合我们需求的器件:成本、效率、解决方案尺寸等

    关于输出电压调节、您可以使用 PWM 或 DAC 来控制这些器件。 方法是通过电阻器将控制电压馈入 FB 引脚。 如果使用 PWM、则应使用 RC 滤波器将其转换为直流电压。 请注意、DAC 输出或 PWM 占空比采用反向逻辑:控制电压越高、Vout 电压设置越低。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi