This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:关于“B170-13-F (D2)”的角色

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731291/lm5141-q1-about-role-of-b170-13-f-d2

器件型号:LM5141-Q1

大家好、我知道肖特基二极管可以改善开关损耗。 因此、在计算时、我应该移除体二极管的部分功率、因为它将绕过并联肖特基二极管、对吧?

我将计算粘贴在此处、请检查它是否正确:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您是否需要计算一次肖特基二极管中的损耗。 因此、如果您在下一行进行计算、 我认为您可以消除 VD (FET)的计算、

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、下一行是 SBD 损耗的计算。 谢谢。