This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于18mAH 电池的 GG IC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729731/gg-ic-for-18mah-cell

主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ24726

你(们)好

   18mAH 锂离子电池是否有 GG IC?

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao-San、

    bq27426是我们提供的最低功耗监测计之一。
    bq27621还可与小型电池配合使用、且功耗相对较低。
    即使 IC 的正常电流消耗也可能会随着时间的推移而消耗如此小的电池、因此您可以使用另一种技术。
    如果您向监测计发送关断命令序列、它将进入超低功耗模式。 然后、您可以使用 GPIO 引脚每小时唤醒一次(例如)、允许其初始化 SOC、然后10秒后、您可以再次将监测计置于关断模式。 这将导致电量监测计的平均电流消耗<1uA、并将最大程度地延长电池的运行时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于监测、bq27426是否具有精度?

    卡诺岛最好的酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanao-San、

    对于小于200mAh 的容量、您应该通过将数据存储器中的所有 mA、mAh、CW 和 CWH 设置乘以10来欺骗电量计。  然后将电流校准10倍(输入-1000mA、但实际电流为-100mA。  此外、应使用具有较大值的感应电阻器、以确保微小电流具有足够的信号、可由库仑计数器进行测量。  但是、如果电流相对于电池而言非常小、则电流测量精度可能不会很重要、因为您可以依赖电压更新。  如果您计划使用占空比方案、则只需精确测量充电方向的电流。  

    电池和系统的旧配置和用例是什么?  它可能需要对监测计进行特殊调整 、但可能可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmax

    感谢你的答复。
    您推荐的 GG 是 bq24726。
    请告诉我如何在该 IC 的数据闪存中设置10倍。
    GG 是 ROM 版本、因此我想知道数据闪存可能会发生变化。
    我希望能更详细地建议操作方法。

    谨致问候 K.Kanao