This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD86356Q5D:CSD86356Q5D 的 SPICE 模型

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD86356Q5D, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745059/tina-spice-csd86356q5d-spice-model-for-csd86356q5d

器件型号:CSD86356Q5D
主题中讨论的其他器件:Tina-TICSD86350Q5D

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要 用于 CSD86356Q5D 的 Spice 模型。 我搜索了 TI 产品文件夹、找不到一个。

谢谢、

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、

    感谢您的提问。
    遗憾的是、我们没有可用的模型。
    我已经申请了一个、并将尽快提供一个的更新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、

    我们应该在大约2周内提供一个模型、我会随时向您提供最新信息。 如果您需要立即执行某种操作、可以使用 CSD86350Q5D 模型、这种模型在损耗方面较为保守、但性能略有相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、我会尝试一下这个模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能得到一个可以在 LTSpice 中运行的解密版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘、

    我们不会在公共论坛上发布未封装的模型,我将向您提出朋友请求,我们可以将此事取消。