This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:3节电池充电问题

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731050/bq24125-3-cell-battery-charging-issue

器件型号:BQ24125

您好!

我们使用 BQ24125为3节锂离子电池充电、并且在电池充电中面临问题。 所需的充电电流为1A、预充电电流为0.1A。

输入电压为15V。 电池电流状态电压为10.8V。

我们遵循以下原理图。

请阐明以下几点:

原理图 PMMP5309中的 ISET2电阻器值(10k)和数据表中给出的计算是可疑的。 设置100mA 的预充电电流应为1k。  

2.我们已按照数据表中的图12清楚地观察到电池检测电压波形、但电流不会上升。 电池电流保持~2mA。 问题可能出在哪里?

请注意、TS 引脚电压为1.58。 TTC 引脚接地。

此致

Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、

    请参考以下公式、VISET2=100mV、KISET2=1000V/A、RSNS=0.1OHM、RISET2=10KOHM、 因此 IOPRECHG=0.1A。

    2.输出信号在 VOREG 和 GND 之间切换、直至插入电池。 仅 当检测到电池时、输出电流才会增加。

    谢谢、

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    RSET2用于快速充电 或预充电。 请参见下图。 另请注意、对于10k 电阻器、我们观察到1V 电压;对于1k 电阻器、我们观察到 ISET2引脚上的0.1V 电压。

    2.检测到我们的电池、但仍有电流不在上升。 问题可能出在哪里? 它似乎处于某种故障状态。

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinod、

    RSET2仅用于设置预充电电流。 该器件不能同时由快速充电环路和预充电环路控制。 当预充电环路处于控制状态时、快速充电环路将被禁用。 有关详细信息、请参阅功能方框图。

    2.充电器和电池组之间是否有监测计或保护 IC?

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。