This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679引脚对引脚组件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679, LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746408/lm2679-lm2679-pin-to-pin-component

器件型号:LM2679
主题中讨论的其他器件:LM22679

尊敬的专家:

          我们是否有 像  LM2679SX-5.0/NOPB TO-263这样的组件引脚对引脚?

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM22679与 LM2679引脚兼容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank:
    如果最初是客户设计 LM2679,是否可以直接替换为 LM22679?
    某些组件似乎不同~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须更改元件值以满足数据表中 LM22679的要求。
    只有引脚输出是相同的。