This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:D/S 中的 CB 双值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747049/lm2675-cb-dual-values-in-the-d-s

器件型号:LM2675

大家好,

根据数据表,建议在出现2次电流时使用10nF 电容器,在1次电流时使用470uF 电容器。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2675.pdf

 

使用正确的 ti 值是什么?

 

我的客户被保险了。

 

此致、

 

Arik.P.

AFAE

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    我已将其转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动电容器 Cb 的值应为10nF。