This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:关于 bq3060+bq24610的充电问题(BQ24610充电指示灯 STAT1闪烁)

Guru**** 2498945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731178/bq3060-about-charging-problems-with-bq3060-bq24610-bq24610-charging-indicator-stat1-blinking

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件:BQ24610

在我的应用中、使用 BQ3060+BQ24610为2p4s 电池组充电。

存在这种现象、当 STAT1指示灯闪烁时、我将 SMBus 线连接到 EV2300或用手触摸 bq3060 SMBus 线、这次 STAT1指示灯将保持亮起状态、bq24610通常可以充电。

关于“BQ24610充电指示灯 STAT1闪烁”, 我已经发布这篇文章 e2e.ti.com/.../2698636

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、
    充电器或监测计有问题吗? 如果您在另一个主题中处理此问题、我们是否可以关闭此主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、
    您能否检查[NRCHG]位的"Operation Cfg B" BIT11设置。 如果该位设置为0且监测计将处于睡眠状态、则 CHG FET 可能会关闭。 触摸 SMBus 线路可能会唤醒电量监测计并允许充电。
    如果是这种情况、将[NRCHG]位设置为1应该可以解决该问题。
    此致、
    Swami