This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:为什么连接到 SRP 和 SRN 的电阻器值不同?

Guru**** 2571285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747060/bq24725a-why-resistors-connected-to-srp-and-srn-are-different-value

器件型号:BQ24725A

您好!

在数据表图18中、为什么建议连接到 SRP 的电阻为10 Ω、SRN 为7.5 Ω? 在数据表中、它说是限制反向电流、但我们可以使它们具有相同的值吗?

2.建议的值是预充电电流大于192mA,但现在我的客户希望将预充电电流设置为100mA,我们应该做什么修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    对于1、电阻器差值是控制两个信号之间的相位延迟。 当 SRN 和 SRP 处的电压同相时、电流测量更加精确。

    关于2、BQ24725A 不会自动降低充电电流、从而在较低的电池电压下进行预充电。 主机负责将充电电流写入所需的预充电电流电平。 使用10m Ω 感应电阻器时、最低充电电流为128mA。 要达到较低的电流、您需要将 SNS 增加到10m Ω 以上。