This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65381A-Q1:如果应用中使用了 VDD1 LDO 控制器、是否可以使用 VDD1_SENSE 引脚来监控其他稳压器输出?

Guru**** 2557840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, TMS570LS0432, TPS57160-Q1, TPS653851A-Q1, TPS62170, RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747190/faq-tps65381a-q1-can-the-vdd1_sense-pin-be-used-to-monitor-another-regulator-output-if-vdd1-ldo-controller-isn-t-used-in-the-application

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432TPS57160-Q1TPS653851A-Q1TPS62170RM41L232

出于多种原因、各种应用可能需要使用 TPS65381A-Q1中未集成的稳压器或具有外部 FET 的 VDD1 LDO 控制器。  一个示例是支持 需要比 LDO 架构更高内核电流的 MCU、因为高电流会推动 对高效率的需求、原因是电气和热原因。  

如果 VDD1 LDO 控制器未在应用中使用、是否可以使用 VDD1_SENSE 引脚监控其他稳压器输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 VDD1 LDO 控制器未用于应用、则可以将 TPS65381A-Q1的 VDD1 LDO 控制器改用于其他未集成到 TPS65381A-Q1中的稳压器、并将其用作电压监控器。

     

    VDD1_SENSE 引脚可用于监控其他稳压器和 VDD1_G 的输出(栅极驱动引脚可能保持悬空)。 VDD1_UV 和 OV 标志以及器件反应的发生方式与 VDD1 LDO 控制器与外部 FET 一起使用以生成 VDD1调节的输出电压相同。 VDD1_SENSE 的目标感测电压为0.8V。 软件必须确保在 TPS65381A-Q1处于诊断状态时将 NMASK_VDD1_UV_OV 设置为1、以启用 UV 和 OV 监控功能、因此检测到的 VDD1 UV 事件会导致 TPS65381A-Q1转换到其复位状态、 在 VDD1_SENSE 引脚上发生 UV 或 OV 事件期间、拉 NRES 引脚、从而将 MCU 复位总线拉低、并使 ENDRV 引脚(安全输出)也被驱动为低电平。 请注意、用于电压监控的电阻分压器的电阻容差将影响 UV 和 OV 监控容差。

     

    随附的 PDF 概述了多种不同的选项和电源树拓扑。 其中两个概念已在采用 TPS65381A-Q1器件的 TI 设计中实现。

     

    e2e.ti.com/.../4456.2017_2D00_02_2D00_03--TPS65381A_2D00_Q1-with-External-DCDC.pdf

     

    TI Designs:TIDA-01537、可扩展汽车 HEV/EV 6节至96节锂离子电池

    监控演示器参考设计

    TPS653851A-Q1使用 VDD1_SENSE 监控 TPS57160-Q1为 TMS570LS0432 MCU 生成的内核电压轨。

     

    TI Designs:TIDA-00548、适用于安全应用的4-20mA 模拟输入模块参考设计

    TPS653851A-Q1使用 VDD1_SENSE 来监控 TPS62170为 RM41L232 MCU 生成的内核电压轨。