This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532KCS:如何测试 IDSS?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745683/csd18532kcs-how-to-test-the-idss

器件型号:CSD18532KCS

尊敬的所有人

    我测试 IDSS 值、测试条件如下:

    VGS=0V、VDS=48V、℃温度=25.6k Ω、湿度=56.88%RH

    我总共测试了32个器件、其中30个器件测试 结果正确、IDSS<1uA、但两个器件测试结果异常、IDSS>200uA。

    您能否告诉我如何测试 IDSS、我想使用我的测试 方法进行检查。   

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    感谢您提出问题。 我正在咨询我们的测试团队、以获取有关 TI 如何测试 IDSS 的更多详细信息。 我将在收到此信息后立即更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请参阅随附的图。 TI 以与 VDS = 48V 和 VGS = 0V 相同的方式对 IDSS 进行测试。 我怀疑 IDSS 大于250uA 故障的2个器件在测试过程中可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John
    感谢你的帮助。
    在你们看来,他们在我测试他们的时候已经被消磁了。
    但我无法理解,它是否因 ESD 而消磁? 还是其他人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    ESD 是损坏的可能原因。 或者、由于测试过程中的错误连接等原因、这些器件可能会承受超出数据表绝对最大额定值的电气应力。 所有 TI 器件在发货前都经过了 IDSS 100%测试。 极不可能交付有缺陷的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John
    您能告诉我在我测试 MOSFET 时如何添加 ESD 电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    测试设置中没有要添加的 ESD 电路。 请确保使用 ESD 处理指南、以防在处理和测试过程中损坏器件。 虽然器件可能会受到 ESD 损坏、但只要您遵循 ESD 预防措施、就不可能损坏器件。 在测试过程中或插入文字夹具或插座时、器件更有可能损坏。 您能否提供有关测试程序的更多详细信息? 如何将 FET 连接到48V 电源? 当电源连接到 FET 时、是否有可能带电或充电? 测试装置如何接地? 最后、您是否已经重新测试了出现故障的器件?