This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:在低温下启动

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726670/ua78m-start-up-at-low-temp

器件型号:UA78M

您好!

我们在启动时遇到了仅低温(低于5度)的问题
在这种情况下、UA78M33启动缓慢。

下面是波形和电路。
在25度时、我们没有该等项。
此问题仅在低温下出现。

请给我评论一下这个事件吗?


此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinizu、

    我以前没有听说过这个问题、很遗憾由于这个器件的使用年限(UA78M 最初发布于1976年)、除了数据表中发布的内容之外、关于这个器件的信息很少。 我将尝试复制您的波形以帮助调试。 请给我一些时间来接收器件并在工作台上查看。

    同时、您能否在室内和炎热天气下为我提供相同的示波器拍摄?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。
    我将波形连接在20、10和5度。
    遗憾的是、我的客户没有在高温下进行测量。

    e2e.ti.com/.../UA78M33C.pptx

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。  我们能够采用与您相同的启动温度;但是、我们无法重现您的启动波形。  我们在没有负载的情况下进行了测试、因此我们只显示了线性稳压器的启动情况。  在下面的范围中、黄色是 Vin、品红色是 Vout。

    20°C

    10 C

    5 C

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    您是否具有与上述电路相同的输入和输出电容值?
    如果不同、您使用了多少电容器值?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    提供的波形没有任何额外的外部电容器(UA78M 不需要任何外部组件)。 这是线性稳压器的真正启动波形。 只要输入电源具有足够高的电流限值来为输入和输出电容器充电以及负载供电、输出波形就会采用充电电容器的形状。

    非常尊重、
    Ryan