主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQ34Z100-G1、 BQSTUDIO
当前的 BQ34Z100EVM 说明没有提到使用'G1'版本器件。 BQ34Z100的状态为"NRND"、因此任何使用非"G1"版本构建的 EVM 都已停产(直到您将 U2替换为"G1"版本)。 当前的"Quickstart"指南标题意味着"g1"现在用于 EVM 中。 非'G1'修订版本和'G1'修订版本器件的数据表都指出器件标识为"34Z100"。 如何知道 EVM 中实际安装了什么器件?
我 的 BQ34Z100EVM 盒上显示了一个密封日期"SEAL DT:2017年12月18日"。 此电路板有一个底部标签 "BQ34Z100EVM-001"和"PWR111修订版 B、bq34z1xxEVM"的顶部 PWB 丝 安装的器件显示为"34Z100、6BKG4、CPQV"。 我在 EVM 的同时从 DigiKey 购买了一些'G1'器件。 这些器件的读数为"34Z100、87KG4、CLVV"。
BQSTUDIO (Ver 1.3.54.1)显示设备名称:"bq34z100-G1", 但是,如果您手动尝试选择一个配置文件,则不会为非'G1'设备找到一个配置文件。 因此、我不确定该工具是否报告它已准确 识别器件、或者只是显示在配置文件中输入的内容。
通过 BQS 轮询已安装的器件会返回 :'device_type':"0x0100"、'FW_version':"0x016"和"HW_version":'0x0080"