This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:TPS3808-Q1 CT 引脚放电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746850/tps3808-q1-tps3808-q1-ct-pin-discharge-current

器件型号:TPS3808-Q1

您好的支持团队、

我的客户打算在其设计中使用 TPS3808-Q1、并想知道当复位被置位时 CT 电容器的内部放电电流是多少?

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei-Hao、

    当复位被置为有效时、CT 电容器放电非常快、当欠压条件消失时、CT 电容器通过一个内部220nA 电流源充电至1.23V、以设置复位释放前的复位延迟。 我们不提供放电电流、但我们在 SENSE 上提供最小脉冲宽度、以触发20us 的复位。 这为电容器放电返回零提供了足够的时间、以便进行充电以再次设置复位延迟。

    我希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢你。

    Michael