This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379

Guru**** 2498945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729844/tps659037-tps6590379

器件型号:TPS659037

您好!

数据表显示信号 RESET_IN 处于低电平或高电平有效状态。 您可以在哪里控制它、它处于哪个默认状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekoe、

    RESET_IN 极性取决于 OTP。 您可以在用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011中找到默认的 OTP 设置

    对于 TPS6590379、默认为低电平有效。 如果您想更改极性、可以使用 Pollarity CTRL 寄存器更新 RESET_IN 极性。 请注意、只要器件重新启动、它就会以其默认状态(RESET_IN 为低电平有效)启动。 在所有电源轨完成上电后、每次打开器件时都必须更改极性。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >> RESET_IN 极性取决于 OTP。 您可以在用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011中找到默认的 OTP 设置

    感谢您的参与、TPS6590379/TPS659037具有 OTP (软件版本) 0x97。

    这必须遵循 SMPS7和 SMPS9正在工作。

    我不能正确理解 BOOT0/1引脚´s。

    使用 BOOT0、我可以在1、35V 和1、5V 的电压电平之间选择生成的电压 von SMPS3。

    但 BOOT1是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rekoe、

    BOOT1选择在电源序列期间是否切换 RESET_OUT 信号。 这通过将 BOOT1拉为高电平来启用。 对于 AM57xx 处理器、建议将 boot1拉高以解决其中一个处理器错误(i862)。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!
     
     是否必须上拉 BOOT1才能正确使用 PMIC/RESET_OUT -> AM57xx.PORz?
     我认为、与 boot1无关、PMIC.RESET_OUT 将在上电序列切换为高电平。
     在发生热复位事件时、PMIC/RESET_OUT 是否会与 BOOT1=HIGH 发生齿啮合?

     RESET_OUT 和 POWER_Good 之间的区别是什么?
     如果加电序列完成、RESET_OUT 将切换为高电平。 但是否检查了电压电平? 如果一个 LDO 出现短路之类的故障、会发生什么情况?
     
     PWGOOD 是否仅检查 SMPS 上的电压电平?
     
     
     在我的应用中、我不想使用任何开关或按钮来重置/开启器件。 以下硬件设置是否正确?
     - PWRON 悬空
     - RPWRON 悬空
     - nreswarm <- AM57xx.reset_out
     nleep 为浮点值
     - BOOT1 =高电平;BOOT0 =低电平(因为使用了 DDR3_LP)
     - enable1为悬空状态
     GPIO7被上拉
     - GPIO0..6被拉低
     - PGOOD 和 RESET_OUT 与逻辑与 AND 函数组合在一起
     - RESET_OUT -> AM57xx.PORz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekoe、

    建议将 BOOT1拉高以在 AM57xx 器件上正确生成 POR。 当 boot1=1时、RESET_OUT 将切换电源序列和热复位。

    当 SMPS12变为高电平时、电源正常状态将变为高电平;当 SMPS12变为低电平时、电源正常状态将变为低电平。 如果需要、您也可以配置 POWERGOOD 来监控其他 SMPS 电源轨。 电源正常不监测 LDO 电压。  RESET_OUT 不会检查电压。 当在电源序列中指定时、它会变为高电平。 如果没有请求、它将保持低电平。

    如果任何电源轨发生短路、受影响的电源轨将关闭。 如果短路被清除、电源轨将通过 POR 或读取短路状态寄存器打开。

    我还建议使用我们的用户指南中的图3来验证您的硬件设置(http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011)。 我建议将 NSLEEP 上拉至 VRTC。 此外、GPIO7 (POWERGOOD)被拉至高电平将使器件设置为常开状态。 您应该确保有一种禁用设备的方法。 TI 不建议使用断电来禁用 PMIC、因为断电序列将无法正确实现。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nastasha、

    感谢您的回答。

    如果我连接了 PMIC 和处理器,如 (http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011)上的图3所示

    NRESWARM 通过处理器的 RSTOUTn 电压电平转换器进行连接。

    在启动 PMIC 时、处理器处于复位状态。 因此 RSTOUTn (处理器)为低电平、该信号位于 PMIC NRESWARM 上。

    NRESWARM 在等待变为高电平时是否被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS6590379始终具有 OTP 版本0x97?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rekoe、

    所有 TPS6590379的 OTP 修订版0x97。

    启动 PMIC 时、一旦电源序列完成、RESET_OUT 将变为高电平。 当 RESET_OUT 变为高电平时、在 NRESWARM 看到下降沿之前不会触发热复位。 检测到下降沿后、NRESWARM 是电平敏感型、并将继续生成热复位、直到 NRESWARM 再次为高电平。

    只要 RESET_OUT 变为高电平、就会重复此模式。 否则、NRESWARM 将保持电平敏感。

    谢谢、
    纳斯塔莎