请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53819AEVM-123 主题中讨论的其他器件:TPS53819A
我们希望开发一个应用、在 Vin=20V 的情况下驱动2.2V - 20A
TPS53819A 控制器的额定电压为28V、数据表的网站还列出了最大输入电压= 28V、但 EVM 的数据表列出了14V。
这是什么原因,运行 EVM 或将具有此电源块的控制器的输入电压安全到20V 是安全的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望开发一个应用、在 Vin=20V 的情况下驱动2.2V - 20A
TPS53819A 控制器的额定电压为28V、数据表的网站还列出了最大输入电压= 28V、但 EVM 的数据表列出了14V。
这是什么原因,运行 EVM 或将具有此电源块的控制器的输入电压安全到20V 是安全的?