This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:LP2985不工作

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745422/lp2985a-lp2985-is-not-working

器件型号:LP2985A
主题中讨论的其他器件: LP2985-N

我使用的是输入电压为+12V 的3.3V 固定版本 LP2985A IC。 负载小于10mA。 但是、由于某种原因、稳压器在输出端产生超过9V 的电压。 请参阅下面的原理图:

我出了什么问题?

谢谢、

/Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikhail、

    您的原理图看起来是可以的。 通常、当 LDO 输出偏置高于设定的电压时、这是由无意的偏置路径造成的、例如在焊接后或甚至通过负载本身也未正确清洁残余磁通(如果负载需要多个输入电源轨)。 尤其是对于具有旁路引脚的 LP2985-N 等器件、检查该引脚是否存在任何泄漏路径非常重要、因为该引脚直接连接到内部基准。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我认为、从负载通过一些上拉电阻器泄漏到稳压器的输出、但不泄漏到旁路引脚的可能性是1.8V。 这是一个问题吗?

    谢谢、
    /Mikhail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikhail、

    由于拓扑结构、较高的电压泄漏到线性稳压器的输出端可能会导致稳压器的输出偏置为高电平;但是、较低的电压不会被线性稳压器的输出驱动。 由于您要测量输出端的9V 电压、因此漏到输出引脚上的电源轨需要至少为9V

    由于输出电压将等于内部电阻分压器获得的基准电压、因此高于1.23V 的电源轨泄漏到旁路引脚上会导致输出电压高于设定的电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 更高的电压确实从负载泄漏...