This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:如何监控 UCC28911的 IPK 引脚?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731392/ucc28911-how-to-monitor-ipk-pin-of-ucc28911

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28910

您好!

我仍然无法解决导致输出电压下降的原因、并 在 电路板运行期间根据 UCC28911数据表第9.3.7节故障保护进行检查、主要过流和热关断故障都提到了 IPK 引脚、 但是、当我使用探头触摸该引脚进行监控时、它不稳定、有时会完全调用次级输出压降。 监控 IPK 引脚的正确方法是什么? 谢谢你。

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否准确地展示如何探测电路板上的 IPK? 此外、您能否检查您的工作台设置接地端是否有示波器、电压源等?

    我认为我们需要首先消除接地问题、因为可以在 UCC28910/11 EVM 上测量 IPK、您可以查看其用户指南。