This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:SEPIC 设计

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, PMP20128, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746081/lm5022-q1-sepic-design

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP20128LM5022PMP

大家好、

我的客户需要 DCDC 来支持6-16V 输入电压、9.6V 输出电压、1.5A 输出电流、我们正在考虑使用 LM5022-Q1并遵循此参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP20128 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户需要 DCDC 来支持6-16V 输入电压、9.6V 输出电压、1.5A 输出电流、我们正在考虑使用 LM5022-Q1并遵循此参考设计 PMP20128

    随附的是草稿原理图、您是否能帮助审阅并建议电感器/二极管等元件参数要求?  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您推广该器件、但恐怕您的客户提到了错误的电路。 PMP20128是一款具有两个输出的 SEPIC、其中一个输出通过电荷泵获得。 您只有一个输出、可以节省电荷泵电路。 即删除 D1、D2、D4、D5和 C3以及 C5。 此外、将电荷泵输出电压馈入 VCC 的方式会烧毁 IC、因为它会超过14V 额定值。

    您可以重复使用 PMP20128耦合电感器、但您不需要额定电压为100V 的 MOSFET 和额定电压为60V 的二极管。 选择具有相同尺寸、MOSFET 和40V 额定二极管的40V 额定 FET。 所有输出电容器的额定电压均为16V。 不过、您的25V 选择并不是错误的。 我认为您不需要全部 C4、C6和 C7。 删除 C7并保留 C6、只需填充 C4即可节省布板空间和 BOM 成本。

    希望这些帮助。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    请向我们提供 LM5022 SEPIC 设计示例电路吗? 数据表中没有 SEPIC 示例电路、WEBENCH 也不适用于此设计。 谢谢。

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LM5022 SEPIC 有一些 PMP 参考设计、您可以在 TI LM5022网页的工具和软件标签下找到这些设计。 我认为 PMP7305靠近您的应用:

    http://www.ti.com/tool/pmp7305

    谢谢、
    Youhao