请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 你(们)好
UCC27524用于驱动升压 PFC MOSFET。
但是、当交流线路被接通时、浪涌电流将为大容量电容器充电、尽管系统具有浪涌电流限制电路、但浪涌电流仍会在电源接地端产生高负脉冲。
从波形可以观察到 OUTA 上出现-1V 15us 负电压脉冲。
然后、我要求客户在 D6下方添加钳位二极管、上部二极管与 VCC 相连、下部二极管与 GND 相连。 因此、负脉冲被钳位至-0.4V 1us。 如下图所示。
现在、客户想知道: OUTA 引脚上的-0.4V 1us 脉冲是否会给 UCC27524带来损坏风险?