This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:效率和其他问题

Guru**** 2560740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747137/bq24075-q1-efficiency-and-other-questions

器件型号:BQ24075-Q1

你(们)好  

我们正在设计的器件具有锂聚合物电池、我们正在寻找最适合我们用途的充电器。

我们假装以1.2 - 1.5A 的电流为电池充电、因此我们现在重点关注 BQ24075-Q1、这似乎符合我们的需求。

我已经了解到、当该器件仅使用电池运行时、输出电压与电池电压之间的压降为50 - 100mV。 由于我们的器件具有便携性、并且电池寿命长是一个关键特性、因此这种压降是否与效率相关? 沿着器件的电流大约为25-35mA。

如果 BQ24075-Q1不是我们器件的最佳电池充电器、您能向我们推荐另一个电池充电器吗? 唯一的要求是、 当器件仅使用电池运行时、能够以1.5A 的电流为电池充电、并实现尽可能低的功耗。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelino、您好!
    在大约1A 的输出电流下获得了50-100mV 的数字。 这意味着大约50至100 Mohms 的导通电阻。 负载电流为25mA 至35mA 时、您在应用中只能看到大约4mV 的压降