This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:按下按钮时寄存器摆幅

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747057/bq40z50-r2-register-swing-when-pushbutton-pressed

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

当 LED 打开时、IC 的行为很奇怪。 您可以在附加的视频中观察到它作为寄存器值摆幅、即 TS1-TS4温度字段。

原理图如数据表/评估模块中所示。
PCB 变形不是问题(尝试同时按下按钮和按钮附近的某些点)。

P.S>视频替代链接- https://vimeo.com/300981059

P.P.P.S>我已经通过 GUI 切换了 LED、因此它们一直处于开启状态。 然后、我可以一直观察到~80°C 的温度

e2e.ti.com/.../bq40z50_5F00_pushbutton.wmv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:我们怀疑焊接质量问题、因为另外两个相同的电路板在相同条件下运行正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 这听起来是最可能的原因。 如果这不能解决问题、您还可以检查数据存储器中的温度启用位和温度模式位、以确保它们设置正确。

    此致、
    Matt