This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:库存问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731111/tpsm84424-stock-problem

器件型号:TPSM84424

大家好、我需要知道 TPSM84424何时会再次上市、这可能不是我想要的最好的地方、而是我所拥有的地方。

我有一个基于它的设计,不能发送来制作原型:/, 这大大延迟了我。

提前感谢、

JP Cordova E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP Cordova:

    让我来看看这一点、然后回到 TPSM84424预计何时有库存的时间范围。 因此、对于所有型号(4A、6A 和8A)、均无库存。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接联系我发送电子邮件至 jpcordovae@gmail.com、因为我错误地从 Lisk 上取消了自己的密码...

    此致、

    JP Cordova E.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    我可以通过您的电子邮件地址离线继续对话。 我现在将关闭此主题。 如果您需要其他帮助、只需回复此主题帖即可重新打开以进行进一步讨论。

    此致、
    Jimmy